This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5981万:在接收器模式下操作TPS6.5981万,不带VIN_3V3

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/657414/tps65981-operate-of-the-tps65981-in-sink-mode-without-vin_3v3

部件号:TPS6.5981万
主题中讨论的其他部件: TPS6.5982万TPS6.5982万-EVM

您好,TI团队:

我对TPS6.5981万的无电电池模式有疑问。

正如我在数据表中所看到的,只能在VBUS下操作设备,而在VIN_3V3上不能使用3.3V电压。 然后,TPS6.5981万将进入无电模式。 通过在BUSPOWERZ上选择正确的电压,我可以选择外部电源路径以接收到我的进一步系统。  我的应用程序仅处于接收器模式,因此我认为TPS6.5981万可以保持电池无电运行,或者是否存在任何问题?

感谢你的帮助。

此致

Dimitri Schmidt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dimitri:

    如果您的设计只是一个水槽,则在无电的电池模式下操作不会有问题。 如果您想要切换到PD源,则必须在执行此操作之前清除电池电量耗尽标记。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    我对TPS6.5982万还有另一个问题。 是否可以从PD控制器获取信息,协商哪个电流? 我的项目中没有MCU,PD控制器应该独立工作。

    感谢你的帮助。
    迪米特里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dimitri:

    TPS6.5982万可以独立运行。 但是,如果您要读回实际协商电流是多少,则需要I2C主控制器。 您可以使用TPS6.5981万EVM和TPS6598x应用定制工具对此进行测试。 工具中有一个称为"调试模式"的功能,允许您在运行期间使用随附的FTDI编程器板读回主机接口寄存器。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    感谢您的回答。 我已经拥有TPS6.5982万EVM,并尝试使用C232HM FTDI适配器调试电路板。 很遗憾,我在应用程序自定义工具中收到错误消息:

    I2C测试读取期间发生异常:*** FTDI调用(I2C_OpenChannel)中的错误,状态:1.
    键入'exceptions.exception'>

    我认为已安装所需的驱动程序。 您是否知道问题出在哪里?

    感谢您的帮助。
    迪米特里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dimitri:

    某些用户的PC上的FTDI驱动程序存在问题。 您是否可以参考以下主题并告诉我它是否可以解决您的问题?
    e2e.ti.com/.../223.1898万

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    是的,我已经阅读了这个线程。 我尝试了几个驱动程序,但它们中的任何一个都不起作用。 我还有另一条错误消息,而不是该线程中的用户。 我还认为我的适配器已被配置工具检测到。 但我在FTDI调用中看到了这个错误。

    感谢您的帮助。
    迪米特里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dimitri:

    您能否确认FTDI板上的开关?

    谢谢!

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    我没有这样的FTDI板。 我只有TPS6.5982万-EVM和FTDI适配器(C232HM-DDHSL-0),如下图所示。 我是否需要FTDI板或其他工具?

    感谢你的帮助。

    迪米特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dimitri:

    我没有使用FTDI进行测试。 我不确定它是否适用于TPS6.5982万。 您可以订购TPS6.5981万-EVM,其中包括我所示的FTDI板。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    TPS6.5982万-EVM用户指南中提到了用于固件安装的Aardvark SPI编程器。 您是否认为此工具可以更好地与我的主板配合使用,以便使用应用程序自定义工具进行调试和编程?

    我还有一个关于电池电量耗尽模式的问题。 我仅通过VBUS供电测试EVM,没有任何3V3电源。 控制器的工作方式比电池无电模式下的工作方式要好,并且只能与vsafe5V协商PDO1。 控制器驱动MOSFET,I可以测量5V电压。 现在我的问题是控制器是否也可以协商另一个PDO,例如20 V? 此外,我的应用程序中没有MCU,因此无法清除电池电量耗尽标志。

    感谢你的帮助。

    迪米特里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dimitri:

    如果有Aardvark可用,您也可以使用它。 只需确保按照应用程序自定义工具用户指南中的说明安装Aardvark驱动程序。
    您还可以在电池耗尽时模式下同步20V,您只需配置设备即可。 配置工具中的Host_DRP模板包含20V无电电池模式配置。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    感谢您的回复。
    在无电电池模式下同步20V的设置是什么?

    感谢你的帮助。
    迪米特里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dimitri:

    以下模板将允许您在无电电池模式下吸入20V:

    打开此模板后,您可以通过单击“设备-->将应用程序固件闪存至设备”将其编程到TPS6.5981万EVM上。 然后,您可以重新启动设备,并在无电的电池中吸入20V电压。

    谢谢!

    Eric