This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:TSD闭锁关闭

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1, TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/658244/tps2549-q1-tsd-latch-off

部件号:TPS2549-Q1
主题中讨论的其他部件: TPS2549

您好,

我们收到了客户关于TPS2549-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
TSD锁扣关闭是否有任何外部电路? 他们认为重置是在重新打开电源时进行的。

此致,
Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对不起,我不是很清楚地理解您的问题。 请提供详细说明。 TSD 锁定关闭是什么意思 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,如果解释很难理解,我深表歉意。
    当出现输出短路情况时,IC将进入热循环。 但他们希望IC被锁定。 他们正在寻找任何解决方案,如使用外部电路和故障信号。 是否有任何解决方案?

    注:它们的应用仅是使用DC/DC和TPS2549-Q1的DCP功能。 他们不能通过MCU控制IC的EN,因为板上没有MCU。

    此致,
    Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在想知道,一旦TPS2549电流受限,是否可以使用施密特触发器来禁用它。但我需要构建电路并进行一些测试。 我在2月2日之前给您反馈是否可以? 因为从TI.com获取一些免费样品需要一周时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的大力支持! 2月2日对我们来说没问题。 我们期待您的反馈。

    此致,

    Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 我将首先关闭此线程,并在2月2日我完成测试时向您发送一封电子邮件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的支持。 我们的TI日本FAE将很快通过电子邮件与您联系。  感谢您的合作。

    此致,

    Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,您的测试是否有任何更新? 请告知我们您的状态。

    此致,
    Tateo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我收到了一封电子邮件,我将通过电子邮件向您发送我的计划。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的回复。 我从Hamasaki-san听说您目前的身份。 我希望你们能尽快得到样品。 感谢您的合作。 我们期待您的反馈。

    此致,
    Tateo