This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:Tida-0.113万

Guru**** 1138100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653318/ds90ub953-q1-tida-01130

部件号:DS90UB953-Q1
主题中讨论的其他部件:Tida-0.113万

您好,先生  

我参考 TIDA-0.113万参考设计  

1. XCLK为0.0696V,它是否足够用于OV2775?

2.我看到最小负载为35kohm,但参考设计使用402ohm,哪一个是正确的?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai,

    请遵循TI的D/s要求。您可以删除R15,也可以设置IDX加载>35Kohms。谢谢。

    此致,

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven

    如果对CLKOUT使用同步模式,则由于没有上拉电阻器,它不能选择地址0x30  

    对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,
    为什么不呢? IDX设置基于不会影响时钟信号的弱上拉或下拉电阻器。谢谢。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven  

    如果我选择0x30地址,则CLK_OUT上没有上拉电阻  

    我不能确定CLK_OUT是否可以触发“高”水平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai,
    对于CLK_OUT操作,上拉和下拉电阻较弱。请忽略它。

    此致,
    Steven