This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万I:关于COL引脚的连接

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/660197/dp83822i-about-the-connection-of-the-col-pin

部件号:DP8.3822万I

您好,

我用DP8.3822万I制作了一个主板。
我将附上一些板图的摘录。

在设置Bootstrap时,我打算将COLpin设置为"mode=1"。
但是,建议的设置方法是使用1.96kΩ 向下拉。

我想问你一个问题。
将COLpin直接连接到GND是否有问题?
在这种情况下,它是否会根据"mode=1"的设置工作?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    数据表在'Hardware Bootstrap Configurations (硬件引导配置)'部分中指定不应将绑定引脚直接连接到VCC或GND。 因此,应在COL和接地之间连接1.96kohm电阻器。

    此致,
    Aniruddha