This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:USB 2.0 枚举和电源接收器(UFP)- USB端口输出电流超过100mA

Guru**** 2928640 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/660466/tusb320lai-usb-2-0-enumeration-and-power-sink-ufp---getting-more-than-100ma-out-of-a-usb-port

部件号:TUSB320LAI

在我的设计中,我有一个TUSB320LAI,它被配置为UFP,并与USB端口一起使用,仅用于降低功耗。 此端口上未实施USB通信,我唯一连接的信号是CC和VBUS。 据我所知 ,TUSB320LAI与USB 2.0 端口兼容。 对于USB 2.0 ,某些主机端口在建立枚举之前仅提供100mA。 因此,在我的情况\配置中,如何使用TUSB320LAI完成此枚举,对于这些类型的主机,我是否会被限制为100mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shmuel,

    正确,但仅在使用A型到C型电缆时。 如果要将端口连接到兼容的Type-C端口,则根据规范,源必须在成功CC检测后提供VBUS。

    此致,
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shmuel,您好!

    如Diego所述,如果设备连接到Type-C端口(兼容),则当前配置文件为900mA (默认),1.5A (中)和3A (高)。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否知道主机PC在标准A型USB 2.0 端口中提供500mA \ 900mA (无枚举)的严格程度?  

    在使用 TUSB320LAI实施USB Type-C端口时,这对我们来说非常重要,因为我们希望有许多客户将此端口插入标准PC主机USB Type-A USB 2.0 端口,并希望其正常工作!?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何更新???