This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5983万B:检查OCP和OVP行为

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/659541/tps65983b-check-ocp-and-ovp-behavior

部件号:TPS6.5983万B

大家好,团队

您能否告诉我TPS6.5983万B中的OVP/OCP行为是什么?

如果VBUS超过OVP触发点,它会锁定还是重试?

如果TPS6.5983万B使用外部MOSFET并超过OCP跳闸点,它会限制电流还是闭锁?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ray,

    如果VBUS超过OVP触发点,它将继续重试,直到电压低于OVP触发点。
    当外部FET超过OCP跳闸点时,也会完成相同的操作。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Eric

    如果VBUS超过OVP跳闸点,则会继续重试。
    它是否会夹紧VBUS电压?

    对于外部FET,它是否会限制输出电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ray,

    TPS6.5983万B不会在OVP条件下钳制VBUS电压。
    TPS6.5983万B将尝试将外部电源路径上的电流输出限制为协商的供电量。

    谢谢!
    Eric