This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UR905Q-Q1:接着是DS30BA101,最后是LMH0394,最后是DS90UR906 (抖动堆栈)

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: DS30BA101, LMH0394

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/656762/ds90ur905q-q1-followed-by-a-ds30ba101-into-a-lmh0394-finally-the-ds90ur906-jitter-stack-up

部件号:DS90UR905Q-Q1
主题中讨论的其他部件:DS30BA101LMH0394TPS6.216万

您好,我正在请求有关其他频率抖动堆栈的更多信息,因为我看到5MHz和65MHz的抖动堆栈比10MHz更容易原谅...

我失去了906的锁,但似乎从CML输出引脚中获得了一个相当开阔的眼睛。

即使在系统达到高温(可能是45°C环境温度)时,使用短电缆也会看到这种情况。

数据表中的905似乎广告了很多抖动?

是原始设计运行的pclk大约为24MHz,我们有一根高损耗电缆,因此我们尝试将频率降低到12MHz,在天气不热时似乎工作正常,这让我怀疑906上的规格是基于的典型抖动容差 高温和最高温度取决于低温?

对于时钟源,抖动是否会乘以串行器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在使用EVM或已布置电路板?

    是的,串行器在PLL带宽的高频率下可以获得抖动增益。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一切都安排的很好。

    PLL带宽是多少?

    如何使用CML输出测量抖动裕度? 我目前正在MSO7.04万上使用DPOjet单触式抖动。

    抖动容差与频率是多少?

    我已经看到串行流有一个高达30位的时间(1或0),这似乎对NRZ系统不好,不知道原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Jitter.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PLL带宽与我们的内部PLL有关。 我们的设备可以接受PLL带宽中的抖动频率。
    我们的905和DS30BA101之间是否有交流电盖?
    LMH0394和906之间是否有交流电盖?
    是否可以在ISP GW4300上更改所需频率的M/N值? 更改M/N值可能会更改我们905中的抖动配置文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../JitterReports.7zyes在905和da30BA101之间以及LMH0394和906之间有一个.1uf

    我无法更改我正在与该团队合作以了解PLL性能似乎松动的M/N值,因此在测试中,我绕过时钟并使用SiT8924,这具有非常低的抖动。

    随着时钟旁路和BIST中放置的905,我们似乎仍然失去了锁定?  当看着眼睛的时候,它是非常开放的。

    由于在频率太高时没有足够的信号,电缆丢失,我们希望在12MHz左右运行时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,感谢您确认  905和da30BA101之间以及LMH0394和906之间的0.1uF交流电流上限。

    这很奇怪,眼睛是敞开的,你仍然失去了锁。

    您能详细说明锁的状况吗?  是间歇性的还是固定的锁丢失?

    您是否仔细检查过VDD电源是否在我们的最小/最大规格范围内?

    在905的输入端,LVCMOS时钟和数据的下冲是否不超过-0.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主要发现是通过TPS6.216万提供的电源正在进入脉冲跳接模式,我增加了16欧姆负载,失去锁定的情况消失了。

    当我用探头在铁氧体磁珠处测量时,我没有看到纹波,但一定是有纹波...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么我们现在就好了吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这种纹波一定是问题的根源。

    我确实找到了一些其他我可以改进但目前不需要的项目。

    感谢您的时间和支持。