This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:TUSB2036不工作

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654895/tusb2036-tusb2036-not-working

部件号:TUSB2036

TUSB2036不支持Woking e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-nrde_5F00_comm_5F00_v1_5F00_FINAL.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sagar:

    在快速查看您的原理图后,我注意到您缺少X2端子上的微调电阻器。
    检查数据表8.3 第2节中图5的“RD”。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sir I Rd电阻器连接仍然不工作, 但我怀疑 ,如果我只连接一个向下  连接的USB ,而USB仍 保持打开状态,这是很重要的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sagar:

    请提供示波器捕获,显示开机时的XTAL1,Vcc和重置信号。

    如数据表中所述,开机必须满足以下顺序:
    '通常,在3.3 V VCC达到其90 % 后,建议使用脉冲宽度介于100 μs和1 ms之间的复位。 时钟信号必须在重置窗口的最后60 μs期间激活'

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sagar:
    TUSB2036在OVRCUR终端中没有内部上拉。 请使用10千欧电阻器将OVRCUR引脚连接到Vcc。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel Jimenez0
    今天,我将进行所有必要的连接检查”。PDF中有任何更正,我会告诉我。我将在星期五向您提供更新结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关上述内容的任何详细报告,请分享
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生

    在USB集线器TUSB2036数据表中,您没有提到 USB 数据线 不统一电容器的向上值,因此我们选择了错误的值,由于高ESR值 ,USB  现在无法工作