This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:DS80PCI402 RX检测表4.

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/656496/ds80pci402-ds80pci402-rx-detect-table-4

部件号:DS80PCI402

您好,

我很想了解更多有关RX Detect和表4的信息,而不是我在数据表或TI论坛中阅读过的内容。  我相信,在另一个TI论坛上检测到TX输出级改变了其阻抗,但我不完全理解手动 RX-Detect如何作为一个选项工作(我相信我理解自动RX-Detect)。  DS80PCI402将流量传输到不是HCSL,而是CML逻辑的IC,因此我担心链路培训开始时,它在开机时不会检测到接收器。

此致,

Dana

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dana:

    在Auto Rx-detect模式下,DS80PCI402会发送小的周期性脉冲,通过端接电流阱来感测是否存在负载使线路减重。 如果负载吸收足够的电流,脉冲的感知电压振幅将降至芯片内预设的阈值以下,DS80PCI402将声明存在有效Rx,因此在Tx输出中启用其自身的内部端接。

    使用Manual Rx-detect时,典型的使用案例是当您知道端点将始终存在时,尤其是在已关闭的系统中,在该系统中,端点是预定义的,并且在操作过程中不会随时进行热交换或交换。

    我不确定这是否有助于回答您的最终陈述,因此请随时澄清您关注的使用案例。

    谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Micheal,

    感谢您的回复,对于手动RX-Detect仍然有点困惑。 如果您使用手动RX检测,则IC不会发送任何负载感应脉冲,或者仅在通电时发送负载感应脉冲。 我注意到DS80PCI402按照数据表的规定具有CML输入和输出,但在8.2 部分,输入级具有端接至接地的电阻器。 我认为,在DS80PCI402之前,这些电阻器用于从IC中释放负载感应脉冲的电压。

    我对我们架构的担忧是,DS80PCI402之后的IC是CML输入,因此终端电阻器连接到VCC,而不是接地,如HCSL输入,因此负载感应脉冲不会被接地,因此不会降至预设阈值以下。

    谢谢!
    Dana
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dana:

    8.2 部分中的数据表终端转至VDD。

    PCIe规格为交流耦合,因此到VDD的50 Ω 连接相当于到GND的50 Ω 连接。

    DS80PCI402通过交流耦合电容器检测到50欧姆至VDD端接时不会出现任何问题。

    此致,