This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:顶部标记-日期代码信息

Guru**** 2480185 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/660083/sn65dp159-top-marking---date-code-information

部件号:SN65DP159

在哪里可以找到SN65DP159设备的日期代码和拖放标记详细信息?

我了解到早期的硅芯片存在一些与2015年11月之前制造的TX输出歪斜相关的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    日期代码将是顶部标记"TI"后面的两个数字。  第一位数字是年份,第二位数字是月份。  早期出现该问题的硅是生产前的样品,而不是从TI订购的生产硅。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何直观地识别预生产零件与生产零件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    您需要使用日期代码来区分设备。 如果日期代码早于"5B",则为预生产。

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将我指向DP159顶部标记文档,以便我可以识别IC盖上的哪些标记是日期代码。

    我搜索了TI.com,但在我的请求中却空如也。

    此外,请确认所有日期代码(包括5B及更高版本)均无任何已知错误,且是否为生产硅?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rick,

    日期代码应位于第二行"TI"旁边。 我明天可以发布照片,您使用的是哪种软件包?

    5B之后的所有日期代码均为无错误的生产单位。

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN,

    我们使用SN65DP159RGZ (VQFP 48引脚)。

    因此,我是否假定TI不会提供任何用于此器件的'offic/public'顶部标记文档?

    谢谢!
    -Rick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    有一个通用的软件包标记应用说明,但我在查找链接时遇到了问题。   以下器件自2017年4月(TI 74I)起。