This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 推荐以太网LAN交换机10G

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3L501E, TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654889/recommend-ethernet-lan-switch-10g

主题中讨论的其他部件:TS3L501ETS3DV642

我有一个应用程序需要支持10G的以太网LAN交换机IC

我发现ts3l501e,虽然它支持600Mhz,但它支持10G,但返回损耗需要<-16dB

是否存在任何具有以下条件的以太网LAN交换机IC

1. 支持10G

2. 回波损耗需要<-16dB

3. 8通道单刀双掷是最好的,但即使是1通道 单刀双掷也很好。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    User448.0619万,

    我认为我们不会在数据表中指定信号开关的返回损耗。  我认为最好的做法是使用 TI.com上的开关搜索工具查找适合您系统的开关 ,然后测量该设备的退货损失。  

    您喜欢TS3L501E设备吗?  是否需要更新的TS3DV642?

    谢谢!

    亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    User448.0619万,

    您是否能够找到所需的交换机?

    由于几周后我们还没有收到您的消息,我们将关闭此线程。 回复此线程将重新打开TT,或者您可以发布新线程。

    谢谢!
    亚当