This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:原理图回顾

Guru**** 2480175 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/659912/tmds181-schematic-review

部件号:TMDS181

您好,先生:

作为标题,如果我们遗漏了任何内容,您能否帮助您再次确认我们的原理图。

e2e.ti.com/.../tmds181.output_2D00_new.pdf

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Shu

    您是否可以确认在哪种模式下配置TMDS181? 您能否确认通道上的电容器值? 输出上是否有TMDS交流耦合? 如果不是,则不需要此连接(上拉电阻器和交流电容器)。
    我们建议在Vsadj使用7.06 k电阻器。
    我们建议在OE引脚上使用.2uF开始并拆下上拉电阻器,TMDS181具有内部上拉电阻并填充此电容器。
    如果您将在汇模式下使用设备,我们建议使用47k上拉电阻器。
    您能否确认旁路电容器值? 我们建议在每个电源引脚上使用一个100nF电容(Vcc = 3.3V x2,Vdd 1.1V x5),
    每个电源节点上的4.7pF和10pF,每个电源节点一个大容量盖。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生:

    很抱歉我迟到了回复,请参阅以下内容

    您是否可以确认在哪种模式下配置 TMDS181

    答:DP3_TX0~DP3_TX3是HDMI,CH2是CLK。 如表47所示

    您能否确认通道上的电容器值?

    A:104P/16V

    输出上是否有TMDS交流耦合? 如果不是,则不需要此连接(上拉电阻器和交流电容器)。

    答:TMDS181输入来自CPU直接连接的容量

    我们建议在Vsadj使用7.06 k电阻器。

    A:好的

    我们建议在OE引脚上使用.2uF开始并拆下上拉电阻器, TMDS181 具有内部上拉电阻并填充此电容器。

    A:好的

    如果您将在汇模式下使用设备,我们建议使用47k上拉电阻器。
    A:好的

    您能否确认旁路电容器值? 我们建议在每个电源引脚上使用一个100nF保护罩(Vcc = 3.3V x2,Vdd 1.1V x5),在每个电源节点上使用4.7pF和10pF保护罩,在每个电源节点上使用一个大容量保护罩。

    答:VCC和VDD将使用104P,我们想知道1V2_INC仍需要这些容量吗?

    示意图更新如下

    e2e.ti.com/.../GH170-_5F00_-22_5F00_HDMI-2.output.pdf

    如果我们的设计仍存在一些风险,请告知我们。

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lin


    您是否可以确认在哪种模式下配置TMDS181?

    答:DP3_TX0~DP3_TX3是HDMI,CH2是CLK。 如表47所示

    B:我想说的模式是带模式或I2C模式,因为在你的评论中,你想使用带模式,但你的连接是I2C模式。

    您能否确认通道上的电容器值?

    A:104P/16V

    输出上是否有TMDS交流耦合? 如果不是,则不需要此连接(上拉电阻器和交流电容器)。

    答:TMDS181输入来自CPU直接连接的容量
    B:我是在谈论输出。

    我们建议在Vsadj使用7.06 k电阻器。

    答:好的

    我们建议在OE引脚上使用.2uF开始并拆下上拉电阻器,TMDS181具有内部上拉电阻并填充此电容器。

    答:好的
    B:您仍有一个上拉电阻器(现在为0欧姆)。 我们建议只连接电容器并拆下电阻器4,此设备具有此配置的内部上拉功能。

    如果您将在汇模式下使用设备,我们建议使用47k上拉电阻器。
    答:好的

    您能否确认旁路电容器值? 我们建议在每个电源引脚上使用一个100nF保护罩(Vcc = 3.3V x2,Vdd 1.1V x5),在每个电源节点上使用4.7pF和10pF保护罩,在每个电源节点上使用一个大容量保护罩。

    答:VCC和VDD将使用104P,我们想知道1V2_INC仍需要这些容量吗?
    B:此设备不是我们公司的一部分,您没有根据我们的建议进行更改。

    根据您将使用的模式,对A1和A0的配置执行双重检查。

    此致
    弗朗西斯科