This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:是否可以单独使用车道?

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/658680/tdp142-can-the-lanes-be-used-individually

部件号:TDP142

您好E2E:

对于TDP142,是否可以单独使用车道? 例如,我是否可以将1个部件用于数量为4的1通道显示端口?

谢谢!

此致,

拉塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Russell

    我不清楚,您能否分享有关您的申请的更多详细信息? 您可以在此设备中使用一条车道,两条车道或4条车道。 但如果您使用的是一条车道,则无法使用其他车道。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Francisco,
    我对这个问题含糊不清表示歉意。 客户表示细节方面有点少...

    也就是说,他们正在尝试将数据发送到4个不同的位置。 因此,每个数据流将使用1条通道,并传输到4个监视器。 是否需要4倍TSP142才能完成此操作? 如果无法完成,您是否可以推荐一个芯片来完成此任务?

    谢谢!

    拉塞尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Russel

    您是否意味着您有4个不同的纪念品,并且您想为每个信道发送不同的数据? 你有4个不同的水槽吗? 什么是TSP142?

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗朗西斯科

    我指的是TPD142...  我的错误。  有4个通道,每个通道都连接到不同的下行端口(接收器不是源)。  

    拉塞尔   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Russell

    感谢您提供结构图,现在我已经清除了,是的,这是可能的。

    此致
    弗朗西斯科