This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UR905Q-Q1:DS90UR905Q-Q1 EMI问题

Guru**** 2479045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/659989/ds90ur905q-q1-ds90ur905q-q1-emi-issue

部件号:DS90UR905Q-Q1

大家好

      我有EMI问题。 我可以将10pF盖放在dout +和dout -的GND上吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电缆长度是多少? 如果您使用的时间比7 m 电缆长,请确保不要造成太多损耗。 您可以尝试将5pF电容器置于+和-之间。 您也可以使用CMC扼流圈
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好
    电缆长度比3 m 短。 我们已经使用CM扼流圈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这样就可以了。 如果可能,请在+和-之间使用5pF