This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:双像素时钟

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/660051/ds90ub947-q1-dual-pixel-clock

部件号:DS90UB947-Q1

您好,先生  

PTN3460具有2个时钟信道输出,但DS90UB947只有一个时钟输入

在双像素中,如何连接PTN3460的LVSCKO_P/N  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仅当两个端口以完全相同的像素时钟频率和相位运行时,947才可在双像素时钟模式下运行。 在这种情况下,您可以将任何一个oLDI时钟连接到947,因为两个时钟速率需要相同
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vijaya

    感谢您的回复

    您的意思是只需将PTN3460的LVSCKE_P/N与DS90UB947连接,PTN3460的LVSCKO_P/N可能在双像素模式下浮动,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确