This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DP8.3822万H:无法ping

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/660066/linux-dp83822h-unable-to-ping

部件号:DP8.3822万H

工具/软件:Linux

您好,

     我们在 MII模式下基于MPC8360的定制板中使用DP8.3822万 PHY。 连接到PC时,我们可以看到链路处于活动状态(100Mbps),但没有ping。 我们已经验证了所有phy配置寄存器,所有这些都似乎正常。 我们已经监控了rx_clk,tx_clk,,tx,rx和tx_en行,一切看起来都很好。 我们无法找到导致ping失败的问题。 请帮助我们解决此问题。

谢谢

Naveen