This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:TCAN4550-Q1

Guru**** 2479015 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/659732/tcan4550-q1-tcan4550-q1

部件号:TCAN4550-Q1
主题中讨论的其他部件:TCAN4550

您好,

在哪里可以找到使用TCAN4550器件及其EVM的用户指南? TI.com上的数据表只有7页,不包含足够的信息来通过SPI接口配置设备。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    QJ:您好!

    在产品文件夹中,有一个标记为"更多信息和样品可用性"的部分。 单击"立即申请"链接,您将转至需要填写的表格,以便访问完整文档。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Max。