This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811R-Q1:连接两个相同的硼时PHY无法链接

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/659469/dp83tc811r-q1-phy-can-not-link-up-when-two-same-borad-connected

部件号:DP83TC811R-Q1
主题中讨论的其他部件:DP83TC811

我们使用两  块分别连接的dp83tc811板来测试 我们的设计,发现phy无法连接每个板, 但EVM可以连接,这是异常的。

请帮助我提出  一些建设性 的建议。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,用户:

    您使用的是哪种主板? 您能否提供一个示意图?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正常,原理图如下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您是否确保一个PHY配置为主模式,另一个配置为从模式操作?
    另外,您是否确保主模式PHY配置为自动运行?