This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852SEVM:电压限制和布局PDF

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO5852SEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/657869/iso5852sevm-voltage-limitation-and-pdf-of-layout

部件号:ISO5852SEVM

在ISO5852SEVM上,什么限制了Vdc超过500V? 是TO-220封装通孔吗?

您可以用PDF格式共享主板的布局吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,David,

    很高兴听到你的声音!

    您在哪里看到500V警告? 板上显示最高50V电压。

    我将查看是否可以在pdf格式中找到布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,我认为这是打字错误。  是什么导致了50V限值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    50V限值由印刷电路板轨迹间隙设置。

    谨致问候,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提供布局方面是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    我找不到PDF,但这里的Gerbers应该更好。

    如果此操作解决了问题,请登录并单击绿色按钮。 谢谢!

    e2e.ti.com/.../INT0107C_5F00_Gerbers.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    我有pdf格式的所有图层。 这是4层板。
    但是我无法上传这些文件。
    请告诉我,我直接通过电子邮件发送给您。

    此致,

    Rais