请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPD1S514 主题中讨论的其他部件:TUSB320LAI,TUSB320 , HD3SS3220
在 直接从USB C型端口VBUS供电时,使用TPD1S514-1保护我的设计。 我的许多组件的额定电压最大值为VCC = 5.5V (许多组件的推荐电压为5V)。 TPD1S514-1具有Vov = 5.99V最大值(或5.95V典型值)。 这是否意味着如果我的VBUS (VBUS_CON)= 5.8V,那么在VBUS_SYS上会看到该电压,因此我的组件不受保护,很可能会损坏?