This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD82:如何处理直流系统中隔离RS-485电路的ESD保护?

Guru**** 2673945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/660194/sn65hvd82-how-to-handle-esd-protection-for-isolated-rs-485-circuit-in-dc-system

部件号:SN65HVD82

您好~

我的产品由外部交流/直流电源供电,因此输入端有两根导线(+/-)。

产品中有一个隔离的RS-485电路,如下所示:

问题是:

我的系统是直流系统,其中没有接地。

我如何保护数据线A/B (即使我将电视放在它们上)?  电视应该连接到什么设备?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,CC:

    电视可与RS-485收发器使用的相同接地连接。 最好仍然包括上图所示的"RHV"和"CHV"部件,因为这些部件将防止电荷积聚在隔离的地面上。

    交流/直流转换器是否也用于初级电源隔离,还是参考接地? 系统是否具有导电底盘,还是完全绝缘?

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max~

    我绘制了一个简单的系统体系结构供参考,实际上产品中没有接地。

    所以我不知道如何连接电视。

    电视连接到浮动RS-485 Common似乎毫无用处,因为ESD浪涌没有返回地面的路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抄送,
    您可以在隔离屏障之间添加电容,以便在ESD事件期间创建电流路径。 本说明 http://www.ti.com/lit/an/slyt725/slyt725.pdf 详细介绍了100pF容量的ESD结果。 您可以在本指南 http://www.ti.com/lit/an/slla368a/slla368a.pdf中找到PCB层如何制造寄生保护盖
    此致,