This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9515B:直接连接到TCA9517

Guru**** 2929980 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9515B, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/660221/pca9515b-connect-to-tca9517-directly

部件号:PCA9515B
主题中讨论的其他部件: TCA9517

你(们)好

我们的客户希望将此设备直接连接到TCA9617。 因为PCA9515B用于重复使用的主板,而TCA9517用于新主板。

它们将这两块板(即重复使用的板和具有I2C的新板)连接起来。 重新使用的主板无法重新设计。  

在另一种情况下,如果两个PCA9515B串联,则不允许这样做。 (这在第8页的数据表中提到。)

是否可以直接连接PCA9515B和TCA9617?

此致,

山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,K.Hamamoto,

    通常,可以通过查看设备的V_OL级别来回答此问题,以避免锁定。 PCA9515B数据表比我们当前的设备旧了一点,我无法找到我要查找的信息。 我明天会和我的团队成员讨论这个问题,并尽快联系您!

    此致
    迪尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,K.Hamamoto,

    感谢您的耐心等待! 可以将TCA9517 A侧连接到任意一个PCA9515B侧。 不 起作用的是将 TCA9517 B侧连接到 任意一个PCA9515B侧。

    如果您查看V_OL电平,通常可以确定具有静态电压偏移的侧向操作。  

     TCA9517不对称,B侧具有静态电压偏移:

    PCA9515B是对称的,A侧和B侧都可以有静态电压偏移:

      有关无法连接带静态电压偏移的两侧的详细说明,请参阅TCA9517数据表第3页上的第5章说明(续)。

    我希望这对您有所帮助。 如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致

    迪尔克