This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:SN65DSI84是否有故障指示灯以及如何重置?

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/659201/sn65dsi84-does-sn65dsi84-has-fault-indicator-and-how-to-reset-it

部件号:SN65DSI84

德拉斯:

我 的客户 想  知道  SN65DSI84是否 可以   从 寄存器读取故障,然后他们可以重置它。

您能帮您检查SN65DSI84是否具有此功能吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Haiwen:

    能否详细说明您的问题? 他们是否要读取寄存器以确认设备是否已正确重新启动?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户 想  知道  设备是否 正常工作 。  如果 不是     ,他们可以立即重新启动它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Haiwen:

    他们可以读取状态寄存器0xE5以查看是否检测到某些错误。 请注意,读取正确状态之前,应通过写入0xFF清除此寄存器。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel您好 :

    客户 表示 读取0xE5 寄存器 将 导致 液晶 屏  立即关闭。  请   您   提供您的意见吗?  谢谢..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Haiwen:  

    请阅读完整的寄存器映射并发送值。 当屏幕关闭时,读取值是否与设定的值不同?

    此致