This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.5741万:BSMI测试问题

Guru**** 2479295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/659235/tps25741-bsmi-test-issue

部件号:TPS2.5741万

您好,

 

  在 测试实验室中使用TPS2.5741万进行USBC电源控制的BSMI安全审查期间存在一些认证问题。

 

TPS6.5986万随附内置于式开关并 具有UL和IEC编号。 但对于TPS2.5741万,不能使用任何UL或IEC编号。   

 

 测试实验室短TPS2.5741万引脚3 (VCONN)和引脚25 (VPWR),发现输出电流限制功能工作不正常。  该 测试实验室表示 ,根据 以下测试规范,他们可以正确地假设任意两个引脚可以短接在一起。


 

TI是否同意该测试方法?  我们如何解决 此BSMI问题?

 

谢谢。

 

此致,

Gim Song

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    詹松您好!

    我会研究一下,并尽快回复您。

    此致,

    多诺万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    詹松您好!

    VPWR引脚最高可达25 V,VCONN只能达到5.5 V。因此,如果VPWR高于5.5 V,则对其短路可能会损坏部件。但是,如果VPWR低于5.5 V,则不应导致电流限制问题。

    我将与系统工程师交谈,以获取有关可使用的UL或IEC编号的更多信息。

    此致,
    多诺万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此帖子正在通过电子邮件处理。