This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5983万B:如何在TPS6.5983万B FW上实施虚拟HPD?

Guru**** 2604235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/655150/tps65983b-how-to-implement-virtual-hpd-on-tps65983b-fw

部件号:TPS6.5983万B

大家好,团队

我们遇到了一个问题,英特尔的FW正在将虚拟HPD用于显示端口,如果客户将此英特尔FW与TPS6.5983万B配合使用,则显示器将无法工作。

您能否帮助您了解 如何在TPS6.5983万B中实施虚拟HPD FW?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TP6.5983万 GUI的新版本--版本3.13 --目前正在由英特尔进行验证。 它具有用于物理HPD和虚拟HPD的单独模板(即启动文件/设置),这些模板可在支持虚拟HPD的平台上(如Tapex Creek和Tahini Creek)通过新的项目向导问题进行选择。

    我们预计此GUI版本将完成英特尔的验证,并在1-2周内可在TI的mySecureSoftware分发站点上找到。 由于英特尔除了在支持的各种参考设计上验证物理HPD模板外,还在验证虚拟HPD模板, 我希望您的客户在应用其中一个虚拟HPD模板时不会遇到任何问题,只要他们遵循相应的英特尔参考设计进行验证。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Steve

    注意到,还有一个问题。
    我的客户正在使用TPS6.5983万B,
    对于TPS6.5983万B GUI,是否将更新至版本3.13 ?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Steve

    TPS6.5983万B GUI版本是否有任何更新?

    是否将更新为版本3.13 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Steve

    TPS6.5983万B GUI版本是否有任何更新?

    是否将更新为版本3.13 ?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ray,

    为了访问TPS6.5983万 GUI版本3.13 ,用户可以转到TPS6.5983万b产品文件夹,然后单击“请求”链接以请求访问mySecure文件夹。

    Steve