This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:两个TPS2546能否同时位于连接中的CDP

Guru**** 2479025 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/660349/tps2546-can-two-tps2546-both-be-at-cdp-in-the-connection

部件号:TPS2546

你好

客户遇到一个问题,即他们正在为一个向NB收费的NB品牌创建一个电源库

为使电源组为NB充电,TPS2546将处于CDP模式。

但是,我们发现NB类型C设置还具有一个配置为CDP模式的TPS2546

您能否帮助解决几个问题

1. CDP+CDP是否会导致任何通信问题? 发现NB无法识别移动设备(50 % of the Chance)

2.当NB充电时,NB是否应该不再是CDP模式? 因为它不是充电端口

非常感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    1. 笔记本电脑在此处为电源组充电,然后将手机连接到电源组,以便与NB进行数据通信并从电源组充电?  

    2. 笔记本电脑具有C型端口是否正确? 当NB充电时,它只应依赖于Type-C连接,因为TPS2546将用作源而不是汇。  我假设TPS2546仅在连接了Type-C至Type-A电缆的情况下与Type-C端口配合使用。  因此,在为NB充电时,最好在SDP中使用TPS2546,因为NB不应该从同一端口充电,因为它无论如何都是从同一端口充电的。  

    此致,

    多诺万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Donovan,

    感谢快速反馈

    1. 笔记本电脑在此处为电源组充电,然后将手机连接到电源组,以便与NB进行数据通信并从电源组充电?  

    JC:电源组正在为NB充电,也为手机充电,只需将D+D- PIN从手机传递到NB即可

    2. 笔记本电脑具有C型端口是否正确? 当NB充电 时,它只应依赖于Type-C连接,因为TPS2546将用作源而不是汇。  我假设 TPS2546 仅在连接了Type-C至Type-A电缆的情况下与Type-C端口配合使用。  因此 ,在为NB充电时,最好在SDP中使用TPS2546,因为NB不应该从同一端口充电,因为它无论如何都是从同一端口充电的。  

    JC:是的,请注意将笔记本作为C型端口并由电源组充电。因此,在这种情况下,NB在正确充电时应处于SDP模式?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此,如果两个TPS2546都在CDP模式下用于直接通信,那么这是一个问题吗?
    感谢您的帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    只要按如下所示连接,CDP中的TPS2546s就不会出现任何问题。

    我在实验室中尝试了这种方法,如图所示连接了两个EVM,并且我的电话对1.2 的电池充电正确且计算机已识别。

    两台设备的Vbus没有连接?  我猜笔记本电脑中的Type-C控制器有自己的Vbus路径,笔记本电脑的TPS25Vbus保持打开状态。   

    此致,

    多诺万