This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS301:3.3V?时的R-G-B输入逻辑电平

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS301, SN65LVDS93

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/660092/sn65lvds301-r-g-b-input-logic-level-at-3-3v

部件号:SN65LVDS301
主题中讨论的其它部件: SN65LVDS93

大家好,

我的客户正在评估SN65LVDS301。 其问题是CPU的I/O电平为3.3V,工作正常,但数据表显示最大电压为VDD,在此情况下为1.8V。

您是否发现问题? 如果输入电流 受到限制,是否正常?

如果您发现问题,您是否可以推荐3.3V I/O的替代方案?

谢谢,此致,

费利克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您对我们产品的关注。
    我已经指派了一名支持工程师,因此您应该很快就会得到响应。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Felix:

    输入超过ABS最大规格是不可以的,即使它看起来工作正常。
    请看一下SN65LVDS93,虽然它与SN65LVDS301不完全相同,但可能能够解决这两种设备之间的差异。

    此致,
    雅瑟