This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5986万:TPS6.5986万

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/657224/tps65986-tps65986

部件号:TPS6.5986万

1. PD接收器描述符是否可以从I2C命令动态更新? 我正在查找更新 iManufacturer字段。

2. PD 源应该能够使用 I2C读取所连接的接收器设备的制造商。  

上述方法将允许PD 连接到已知设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Chandrashekhar:

    您可以使用I2C更新制造商字段。 您是否询问寄存器0x47中的USB产品ID? 请参阅《技术参考手册》以了解TPS6.5986万中存在的所有寄存器。 TRM还包括在运行时可以重写的寄存器:
    www.ti.com/.../slvuan1a.pdf

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
    我们是否可以为接收器设备配置manufacturer_Info Message? 源设备应该能够读取Manufacturer_Info消息?
    是否支持此功能?

    此致,
    Chandra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chandra,

    您可以为接收器或源设备配置Manufacturer_Info Message。 但是,在所连接的设备上可能很难阅读此消息。 相反,您可以使用用户备用模式或PDIO备用模式在一个板与另一个板之间进行通信。
    我们提供了两种备用模式的应用程序备注,您可以在此处参考它们:
    PDIO备用模式: www.ti.com/.../slva855.pdf
    用户备用模式: www.ti.com/.../slva841.pdf

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!

    Source能否在枚举时读取Manufacturer_Info消息? (一次性)
    备用模式对我们不起作用。

    此致,
    Chandra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chandra,

    您可以阅读USB供应商ID和USB产品ID以及RX身份SOP和RX身份SOP寄存器(0x48和0x49)中存在的任何其他信息。 您可以在主机接口技术参考手册 www.ti.com/.../slvuan1a.pdf中查看这些寄存器

    谢谢!
    Eric