This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111:DS125DF111配置问题

Guru**** 2478785 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF111, DS125BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/659223/ds125df111-ds125df111-config-issue

部件号:DS125DF111
主题中讨论的其他部件: DS125BR111

 专家您好,  

我有一个新的SFP+模块项目,它将使用DS125DF111,我需要 一个有关DS125DF111的配置文件,我查看了数据表,没有关于旁路配置的介绍,您可以将它发送到我的电子邮件:dong.liu@avnet.com,谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Liu:

    要绕过DS125DF111 CDR并最小化输入CTLE增益,请写入以下通道寄存器。

    通道寄存器        默认值          新值          注释

    0x09                             00                           20                        覆盖输出MUX设置

    0x1E                              E1                            01                        设置MUX以输出原始数据

    0x2D                              80                            88                        覆盖CTLE设置

    0x03                             00                                                    手动CTLE设置

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee,

    获取,您能不能提供有关DS125DF111的寄存器故障配置图,我将使用回送模式的功能。谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Liu:

    您是否回环A到B和B到A?

    需要哪些数据?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee,

    我的测试计划是使用INA连接到光学模块RX (电气端口),使用OUA连接到光学模块 TX (电气端口),然后让INA和OUA通过内部循环。INB和OUTB的功能相同。

    数据基需要支持1.25G 到10G,支持10G数据基的1/2/4/8分隔线。

    您能帮 我提供故障配置寄存器映射吗,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Liu:

    DS125BR111的默认连接 是INA -> OUA和INB -> OUTB,因此无需寄存器编程即可创建到光学模块的环回。

    DS125BR111默认数据为9.8304 ,4.9152 ,2.4576 ,1.2288 和12.288 ,6.144 , 3.072 和1.5625 Gbps

    由于要锁定到不同的速率 ,CHA寄存器和CHB寄存器中的几个位置将需要更新。

    0x60 = 0和0x61 = B2     /*允许DF111锁定到10.0 ,5.0 ,2.5 和1.25 Gbps

    0x62 = 90和0x63 = B3  /*允许DF111锁定到10.3125 ,5.1.5625万 ,2.5078 和1.2.5039万 Gbps

    0x64 = FF    /*设置PPM频率容差

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee,

    感谢您的支持。 我会尝试,谢谢。