This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046EVM:编辑闪存bin文件和TPS6.5986万EVM闪存文件。

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046EVM, HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/660249/tusb1046evm-edit-flash-bin-file-and-tps65986evm-flash-file

部件号:TUSB1046EVM
主题中讨论的其他部件: TPS6.5982万, HD3SS460

您好~

我想使用TUSB1046EVM进行测试。

我要控制在TUSB1046EVM板上配置的TPS6.5982万 PD芯片。

如果看一下TPS6598x配置工具,似乎没有与关联的项目

TUSB1046。 是否可以使用此GUI对更改进行编程和测试?

将TUSB1046EVM的闪存应用到HD3SS460 + TPS6.5982万时似乎不工作。

//------------------

下面是我要测试的内容。

1.我要创建一个接收DisplayPort源并连接到USB Type C的设备
监视器,用于测试屏幕输出和数据传输。 加电测试。

2.我想自由地将监视器Vbus输出的电压更改为一个电平
5 ~ 20V之间。

问:从GUI控制TUSB1046EVM并不容易,可以通过设置电源
更改Flash Address (闪存地址)和Data (数据)的设置值?
如果可能的话,如果您能给我一个地址和一个可以更改的值,我将不胜感激。
作为参考,我将附上从TUSB1046EVM读取的Flash文件。

e2e.ti.com/.../8713.TUSB1046EVM_5F00_Read_5F00_Flash.zip</s>1046


问:我会再问您一个问题。 我购买了TPS6.5986万 + DP扩展板。 我使用测试它
GUI,但工厂安装的Flash程序已删除。 您能提供给我默认工厂吗
包含TPS6.5986万 + DP扩展板的闪存文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    欢迎使用E2E! 您可以将EVM固件重新刷新为默认出厂设置。 要执行此操作,请单击应用程序自定义工具上的"设备"选项卡。 然后单击GUI上的“刷新EVM固件(恢复)”。 请查看下面的屏幕截图。 此外,请随时浏览我们PD设备上的所有有用宣传资料: http://www.ti.com/product/TPS6.5982万/technicaldocuments。  

    有关TUSB1046EVM的问题,请使用TUSB1046 GPN编号重新发布新线程吗? 这是我们使用该设备的工程师响应的最快方式:-)  

    如果这回答了您的问题,请选择  "这解决了我的问题"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好~

    感谢您的回复。