This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C752D-Q1:TL16C752D-Q1 @读取微控制器高温+85 (在-ve斜向+85 C至环境温度期间)中的数据,根据DO-160G第5节(温度 变化)

Guru**** 2392505 points
Other Parts Discussed in Thread: TL16C752D-Q1, TL16C752D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654831/tl16c752d-q1-tl16c752d-q1-failing-to-read-the-data-from-microcontroller-high-temperature-85-during--ve-ramp-towards-85-c-to-ambient-as-per-do-160g-section-5-temp-variation

部件号:TL16C752D-Q1
主题中讨论的其他部件: TL16C752D

有人能帮我解决与TL16C752D-Q1相关的问题吗?

UART与微控制器连接以生成串行输出(使用RS422收发器的电子RS-422输出)。 在ESS测试期间,温度变化测试(根据DO-160G第5.0 节,图5-1)。

在负斜坡从+70至环境温度或-55C的过程中,设备已停止读取数据,我们通过TL16C752D-Q1中的环回测试在PBIT中观察到。 设备最高温度升高

@ 85C工作温度为83 C (使用热敏电阻,DMM设置)。

感谢您的意见和建议。

提前感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Elangovan,

    只是为了澄清当您说设备不接收来自微控制器的数据时,您是否说微控制器由于标记了中断而无法发送数据? 或者,您是否说没有中断/错误,但当您将数据发送到设备的FIFO中时,它不会存储您发送的字节?

    出现此错误时,您是否能够检查IIR[5:0]? 读数是多少?

    另外,您在CTS/RTS引脚上看到的电压是多少?

    您是否能够监控Vcc并在设备工作时看到任何变化,直到设备停止工作?

    谢谢!

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bobby,

    感谢您的快速响应。 我觉得这一点,我对我的问题几乎没有感到困惑。 我现在直接谈这个问题。
    测得的VCC @ 70 C为4.99 伏。 在70C温度下(缓变和停留时间之后),当我为EUT和输入供电时,UART在PBIT的回路测试中失败。 问题是,UART在回送测试期间未读回数据。 我们在两个工作条件相同的PCB中面临此问题。 如果您遇到同样的问题,请让您为我们提供指导。 将共享您所需的数据。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Elangovan,

    这可能是一个愚蠢的问题,但您在尝试执行此测试之前是否启用了设备上的回环设置?

    MCR位4需要设置为1才能完成回路测试。

    有关其位置的参考:

    写入参考:

    谢谢!

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Bobby Nguyen:

    感谢您的评论。 我的查询不是关于不执行内部回送功能的设备,而是关于设备温度达到+60度以上时的内部回送功能

    设备无法正常工作。如果设备温度降至60C以下,则问题会得到解决。

    这是否是此设备的已知问题?  

    你能评论一下这个问题吗?

    提前感谢您的支持

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Elangovan,

    您说环回测试工作正常,您可以在正常条件(室温)下工作,但是当您将温度升高到60°C以上时,就会出现问题。 测试中基本上没有任何变化,除非在高温下发生故障。

    在此故障期间,INTA/B针脚是否发生变化? (MCR[3]需要设置为1,且应为位0,1,2和3启用IER位。)
    阅读IIR应该让我们了解这里可能发生的情况。

    您也可以尝试将TX RX引脚直接连接到彼此之间,而不是使用内部设置并查看此设置是否有效。

    我想为什么这种方法在较低的温度下工作,在较高的温度下开始出现故障,是因为振荡晶体在很大程度上取决于温度。
    -当您提高温度时,您是否能够查看时钟并查看它的频率?

    "这是该设备的已知问题吗? "
    我以前从未见过这个问题。 我已经检查了一些内部资源,以查看是否报告了此部件的问题,但我没有发现任何问题。

    "您能评论一下这个问题吗...?"
    我可以联系一位过去支持此产品的工程师,看看他以前是否见过类似的产品。 如果他回到我这里,我会告诉你。

    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Bobby:

    感谢您的意见。 我们执行了外部回路测试并发现以下观察结果。

    请查找在通过和故障情况下芯片部件号TL16C752DPFBRQ1 (考虑通道1)中的'CSA'(针脚10)和'TXA'(针脚7)处捕获的波形,以供参考。

     在针脚'CSA'处捕获的波形,通道1选择在通过和故障情况下都是相同的。

    在通过和失败情况下,针脚'TXA'处捕获的波形不相同。 请参阅随附的波形,您可以在开始位传输之前找到不同的信号变化。 (图像中的红色标记)

    请您立即查看和评论。

    谢谢!

    Elangoe2e.ti.com/.../TL16C752D_5F00_Waveforms.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Elango,

    "请您立即查看和评论。"

    我想问一下,当您将CSA引脚保持在高位时,您的期望是什么?

    CSA/B引脚用于在编程过程中禁用和启用CPU (D0-D7)与TL16C752D之间的通信。 我假设您在保持CSA高电压时,预期TXA保持高电压,但如果您将数据发送到RXA,则保持CSA高电压不会禁用通信,而只是在您执行外部回送测试时将TXA上的数据重新输出。

    当您不想读/写TL16C752D的内部寄存器时,您可以保持CSA/B高电压。 如果您尝试禁用和启用通信,则应使用DSRA和CTSA。

    -Bobby

    编辑:如果您仍遇到问题,提供有关内部寄存器的信息并探测振荡器输入(温度升高前后)可能对我们很有用。

    有关登记册包括:LSR,IIR,MSR,LCR,MCR, 和IER

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的Bobby:

    我们正在为两个信道启用回送测试(两个信道的内部/外部均已验证),在设备初始化和第一字节传输期间,仅在信道1观察到一个问题,而不考虑温度(在某些情况下发生)。

    例如,我们在两个通道上传输A9 11 12以进行环回测试,在 终端上,通道1读取C4 11 12。 我已将捕获的波形连接到针脚'TXA',用于故障情况。

    对于RS232数据传输, 在空闲模式下,总线将在启动位中保持高和高-低,然后传输数据位。 但在故障情况下,总线在空闲模式下保持低电平,然后变为高电平并变为低电平(对于启动位)。 这是A9打印的C4位置。

    CSA在闲置模式下保持高电平,中断保持低电平。

    您能帮我们解释为什么它只发生在通道1中。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Elango,

    您的设备可能已进入断开状态,并且TXA过低。

    LCR位6值设置为什么? IER [3:0]设置为什么? 当INT为低时,您是否能够读取LSR?

    尝试通过将LCR位6设置为“0”来关闭中断条件。

    谢谢!
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Bobby:

    我们之前已经评估过此案例,了解LCR/IER寄存器没有问题。

    您是否可以支持快速webx设置以讨论并关闭它? 我们想立即解决这个问题,我们要交付原型。

    电子邮件ID:Elangovan.m@lnttechservices.com

    寻求您的宝贵支持以解决此问题。

    提前感谢!!