This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 搜索DP 2车道复位器。

Guru**** 2479005 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75DP119, SN75DP130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/659289/in-search-of-dp-2-lane-redriver

本线程中讨论的其它部件:SN75DP119SN75DP130

您好,TI团队:

我有一位客户要求DP 2信道作为接收器/TX。

您能否建议如何完成。  数据是否足以将4对中的2对线路直接 从DP连接器连接到FPGA?
或者我应该在这两种情况之间使用任何转驱动器? 是否有任何复位器仅适用于双通道DP?

如果我们仅连接DP引脚的2通道,则应如何处理其余的2通道(应保持NC状态?)。

等待您的宝贵反馈:)。

提前感谢您的参与。

谨致问候,
Ananthesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您可以试用SN75DP119 (RGY封装)

    此致,
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Diego,

    感谢您的快速回复。

    我还想知道它如何在DP连接器和处理器之间连接。

    是否有适用于相同的参考原理图。

    谢谢,此致,
    Ananthesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SN75DP130可能是更好的选择。 SN75DP119似乎针对eDP,不支持5.4Gbps。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我正在寻找双车道DP。 SN75DP130是否支持双通道DP?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,TI团队:

    如果我使用 SN75DP130,我可以将剩余的2个通道保持为NC。  

    或者我需要使用其他仅支持2通道DP的复驱动器IC?

    谨致问候,
    Ananthesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ananthesh,您好!

    是的,您可以使用SN75DP130并将未使用的通道保持浮动。

    此致,
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    非常感谢为我提供正确的解决方案。

    谨致问候,
    Ananthesh