This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55LBC180:SN55LBC180是否可用于RS422应用

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: SN55LBC180, SN65HVD1791, SN65HVD76

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/660283/sn55lbc180-can-sn55lbc180-be-used-for-rs422-application

部件号:SN55LBC180
主题中讨论的其它部件: SN65HVD1791SN65HVD76

你好,团队成员

问题1: SN55LBC180是否可用于RS422应用程序?

问题2:如何验证RS485收发器是否与   RS422兼容?  

附件是SN65HVD1791数据表的屏幕截图。 我的理解是 RS485收发器是否支持 全 双工

通信时,它将支持RS422。 如果 RS485收发器可以支持  半双工通信,

它将不支持RS422。 我的理解是否正确?  

问题3.  

本文档中的表4显示了最大信号速率为10Mbps。

 SN65HVD76的最大信号速率为50Mbps。 如果我的上述理解正确, SN65HVD76将支持RS422。

如果 RS422应用使用SN65HVD76, 则最大信号速率只能 达到10Mbps,正确吗?

如果 RS485应用使用SN65HVD76, 则最大信号速率可 达50Mbps,正确吗?

祝你一切顺利,

张美基

亚洲客户支持中心

德州仪器(TI)


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    感谢您与我们联系。 RS485标准与RS422在电气上兼容,因此SN55LBC180可用于RS422应用。 全双工RS485在半双工RS422中可用作全双工RS422和半双工RS485。  

    /cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/138/6180.slla070d.pdf

    由于RS422与RS485标准对数据速率和电缆长度的限制相同,因此两者的最大速度为10 Mbps。 RS485的使用范围更广,对更高速度的需求更普遍,因此制造商开始提高速度。 RS458设备比RS422多,速度超出标准定义,但RS422也可能。

    器件的数据速率由tr (OD),TF (OD)差分输出上升和下降时间决定。 所示为  SN65HVD76 数据表的7.10 切换特性—50 Mbps一章。

    经验法则是采用驱动程序的最大上升/下降时间并除以0.3。 然后将其反转以获得数据速率。 例如 ,SN65HVD76 收发器的最大上升和下降时间为6 ns。 计算结果将为1/(6 ns/nS 0.3 )。 此结果对应于50 Mbps。

    https://e2e.ti.com/support/interface/industrial_interface/w/industrial_interface/2512.rs485-communication-speed-vs-bus-length

    顺便提一下,您可能需要考虑一款更现代的设备,如 THVD1510

    如果这让您感到犹豫,请告诉我,不要犹豫,再问其他问题

    此致

    迪尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dierk:

    感谢您的回复。 对于数据速率问题,我也想验证它。

    例如,SN65HVD76可支持50 Mbps数据速率。 这意味着SN65HVD76可以支持两者的50 Mbps数据速率

    RS485和RS422应用程序,正确吗?