This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:TMDS181在水槽侧问题中

Guru**** 2479035 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/658838/tmds181-tmds181-in-sink-side-questions

部件号:TMDS181

你好。

我们正在考虑TMDS181。
请回答以下问题。

Q1
引脚:HDP_SNK,SDA_SNK,SCL_SNK,SDA_SRC,SCL_SRC
VCC,VDD=0V
此时,是否可以将信号应用到HDP_SNK,SDA_SNK,SCL_SNK,SDA_SRC,SCL_SRC引脚?

问题2.
datasheetP43、P44。
图35.36 TMDS181在吸入端应用中
SCL_SRC和SDA_SRC针脚未连接,但是否有任何原因?

问题3.
我们正在考虑在水槽中使用。
在设计中,连接器和设备应安装在同一表面上。
此时,我是否只需要将Retimer模式与I2C控制一起使用?

问题4
10–基于HDMI2.0a的自动重新计时器
11–全范围250 Mbps至6 Gbps的Retimer模式
这两种模式之间有何区别?

问题5.
使用Retimer模式时,是否需要在交叉点控制PD_EN或HPD_SNK?
当时的交叉点是1.0 Gbps还是3.4 Gbps?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Masazumi

    我正在处理您的问题,感谢您的耐心。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Masazumi

    我将您的问题的答案发送给您。

    Q1
    引脚:HDP_SNK,SDA_SNK,SCL_SNK,SDA_SRC,SCL_SRC
    VCC,VDD=0V
    此时,是否可以将信号应用到HDP_SNK,SDA_SNK,SCL_SNK,SDA_SRC,SCL_SRC引脚?

    不能,本设备不是为此类用途而设计的。

    问题2.
    datasheetP43、P44。
    图35.36 TMDS181在吸入端应用中
    SCL_SRC和SDA_SRC针脚未连接,但是否有任何原因?

    由于源在实现DDC链路的所有方面时不一致,TI建议进行此连接

    问题3.
    我们正在考虑在水槽中使用。
    在设计中,连接器和设备应安装在同一表面上。
    此时,我是否只需要将Retimer模式与I2C控制一起使用?

    这是适用于汇侧应用的最佳选项。

    问题4
    10–基于HDMI2.0a的自动重新计时器
    11–全范围250 Mbps至6 Gbps的Retimer模式
    这两种模式之间有何区别?

    10–基于HDMI2.0a的自动重新计时器
    在这种情况下,当设备处于2.0 中时,它基于TMDS_CLOCK RATIMENT_STATUS处于自动配置状态,这意味着该设备将从3.4 Gbps工作到6 Gbps,TMDS时钟处于1/40的TMDS位周期

    11–全范围250 Mbps至6 Gbps的Retimer模式
    在这种情况下,您将拥有从250 Mbps到6 Gbps的重新计时器模式。 在此模式下,更改交叉点时,需要切换PD_EN或切换外部HPD_SNK

    问题5.
    使用Retimer模式时,是否需要在交叉点控制PD_EN或HPD_SNK?
    是的
    当时的交叉点是1.0 Gbps还是3.4 Gbps?

    从0.75 Gbps到1.25 Gbps,带交叉频率滞后250 MHz

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    旧金山

    感谢您的回答。
    还有其他问题。

    请查看随附文档以了解详细信息。

    谢谢你。

    e2e.ti.com/.../TMDS181_2D00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    旧金山

    我昨天提出了一个问题,但我还有更多的问题要补充。

    请查看随附文档以了解详细信息。

    谢谢你。

    e2e.ti.com/.../TMDS181Q2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Masazumi

    我将您的问题的答案发送给您。

    程序中是否有任何错误?
    您只想交换路线吗? 如果是这样,您可以将设备配置为在retimer和redriver模式下,如果您还想使用极性交换,则必须将设备设置为retimer模式。 在您的过程中,设备似乎处于I2C模式,如果是,您必须直接写入寄存器才能激活此选项。 如果您使用GPIO模式,则必须按您所说的方式使用交换/ POL引脚。 请看一下09号登记册

    在交换通道和极性时,请告诉我设置的顺序。
    您只需将设备置于重新计时器模式并通过您使用的模式激活它。

    TMDS 181通信是否仅取代车道和极性的一侧?
    (这两种产品都不能换?)
    是的,这是不可能的。 此设备仅设计用于接收器侧。

    1我想到的是上图中的联系。
    是否可行?
    是的,这是可能的。

    2如果可能,您需要了解哪些信息,例如控制设置顺序?
    是的,这是可能的。 您只需考虑您在哪种模式下工作。

    是否可以同时设置Retimer设置和Swap设置?
    否,不可能。

    同时,您是否需要控制HPD等?
    您必须先启用HPD,然后继续正确的程序。

    3即使换用了信道和极性设置,也有可能认为输出引脚是相同的吗?
    (关于极性交换,由于不知道输出极性会发生什么,因此它确认了。)
    这是不可能的,您可以直接在车道上检查此项。

    4设置1:0 Ah的0至"10"。 是否可以在所有频段中同时交换通道和极性?
    是的,是的。

    5当0 Ah的1:0设置为“11”时,
    可以认为没有交叉点,并且HPD或PD的操作是不必要的,因为所有频段都变为Retimer操作?
    我不清楚这个问题。

    6在数据表P23-44的连接图中,SDA_SNK和SCL_SNK直接连接至Rx连接器。
    在EVM中,如果连接了HDMI电缆,即使TMDS181未打开,也会将5V应用于SDA_SNK和SCL_SNK。
    即使是其它设备,我认为如果连接HDMI电缆,也会有电压。
    因此,我是否应该将SDA_SNK,SCL_SNK引脚直接连接至连接器?
    是的,必须连接。 您必须看到这是一个接收器应用程序(查看下拉值和连接)。


    7如果SDA_SRC,SCL_SRC未使用,请告诉我为什么要将SDA_SNK,SCL_SNK连接到DDC线路。
    我猜您在谈论的是接收器端应用,如果是,由于源在实现DDC链路的所有方面时不一致,TI建议按照数据表中的图配置TMDS181。

    如果您需要其他东西,请告诉我。

    此致
    弗朗西斯科