This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5983万B:询问如何测试TPS6.5983万B OVP

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/660502/tps65983b-asking-for-how-to-test-the-tps65983b-ovp

部件号:TPS6.5983万B

大家好,
如果VBUS在TPS6.5983万B监视器设计上建立了20V电压,您是否知道如何测试OVP功能?

如何在客户主板上提出VBUS进行测试?


谢谢
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Scott:

    您可以使用外部电源来提高VBUS以测试OVP。 或者,您可以将客户主板连接到我们的其中一个EVM,并通过外部电源增加VBUS。

    谢谢!
    Eric