This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65CML100:LVDS至LVDS电压转换器或电平转换器

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/660442/sn65cml100-lvds-to-lvds-voltage-translator-or-level-shifter

部件号:SN65CML100

 我必须将FPGA (2.5V信号)与MCU (3.3V信号)连接 为此,在HSCT接口上,我需要一个LVDS至LVDS电压电平转换器。如上所述,部件是LVDS至CML。这项工作是否用于此目的,以及是否支持任何LVDS至LVDS电压电平转换器IC

提前感谢

此致,

Mohsin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您对我们产品的关注。
    我已经指派了一名支持工程师,因此您应该很快就会得到响应。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Usman:

    由于HSCT是LVDS接口,您无需担心电源电压。  如果FPGA和MCU都是LVDS设备,则它们可以直接相互连接。  LVDS被定义为具有1.2V标称共模电压的差动电压。  共模电压由LVDS输出电路开发。

    此致,