This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85-Q1:SN65DSI85是否可以输出两个1920*720@60Hz显示屏? 还是帮助介绍他人?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/656567/sn65dsi85-q1-whether-sn65dsi85-can-output-two-1920-720-60hz-display-or-help-introduce-others

部件号:SN65DSI85-Q1
主题中讨论的其它部件:SN65DSI85

你(们)好

你能帮我检查一下下面的块吗? 我想通过  SN65DSI85输出两个1920*720@60Hz显示屏。  我不知道 DS90UB947Q和SN65DSI85 PLCK是否能满足显示分辨率,DS90UB947Q使用4个数据LVDS。

如果不能见面,请向我介绍其他方面,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    是的,SN65DSI85可以支持两个60Hz的1920x720面板。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Joel

    您能帮我评估DS90UB947Q吗? 当使用单通道OpenLDI (Data0~data3+-和CLK +-)时,DS90UB947Q是否支持1920*720@60Hz?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该设备在一条通道上支持25 MHz至96 MHz的OpenLDI时钟。 您能否提供面板的实际像素速率?
    此致,
    Joel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Joel

    我想用DSI85拆分两个显示屏,我对操作模式有困惑。

    如果使用最后一种模式(双DSI输入(两个流)到两个单链路LVDS),两个流的含义是什么?  它 是独立的两个DSI端口还是仅双DSI链路(8个MIPI DSI通道)?

    我的SOC具有双DSI链路(8 MIPI DSI通道),但它只是为了提高 传输 速率。 SoC通过 8个MIPI DSI通道输出一个大分辨率显示,DSI85是否可以使用“双DSI输入(两个流)”模式将两个显示分离到两个单链路LVDS”模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您可以使用以下任一模式显示两个面板:
    1.双路DSI输入(奇数/偶数)至双链路LVDS
    2.至双链路LVDS的双DSI输入(左/右)
    3.至两个单链路LVDS的双DSI输入(两个流)

    如果您的SoC不支持每个DSI通道的两个独立流,您可能可以尝试通过奇数或左像素发送一个流,通过偶数或右像素发送另一个流,然后选择1或2。

    此致