This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:SN75DPHY440通道与CSI兼容

Guru**** 2832805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/660250/sn75dphy440ss-sn75dphy440-lanes-compatibility-for-csi

部件号:SN75DPHY440SS

大家好,

我的客户正在使用SN75DPHY440进行CSI-2摄像机应用。他们想使用Lane0/1进行2通道CSI配置。

看起来我们的Lane0与其他语言不同,主要针对LP状态。能否检查是否可以使用lane0?

谢谢!

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:
    信道0支持DSI LP背信道。 因此,DPHY440的LP TX将连接到未端接的LP RX。 由于通道0路径(DA0P/N和DB0P/N)支持双向LP信令,DB0P/N LP TX连接到未端接的LP RX非常重要。 如果DB0P/N LP TX连接到HS RX,则LP信令将无法达到LP11级别,这将导致DPHY440无法在Lane0上启用HS数据路径。
    DPHY440可以启用LS反向通道。
    仅为通道0启用HS路径:
    写入寄存器0x50,为HS TX路径启用8'h01 //覆盖
    写寄存器0x51,启用8'h01 //HS TX路径。
    使用8点钟//禁用LP路径写入寄存器0x61。
    为HS RX路径写入寄存器0x70并启用8'h01 //覆盖
    写入寄存器0x71,并启用8'h01 // HS RX路径。

    此致