This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:VDD电源

Guru**** 2639435 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI, TUSB320, TUSB322I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/658589/tusb320lai-vdd-supply

部件号:TUSB320LAI
主题中讨论的其他部件: TUSB320TUSB322TUSB322I

 如果使用 TPD1S514-1保护电源,是否可以为带有VBUS的TUSB320LAI VDD供电?

 在TUSB320LAI的数据表中,它说明了推荐 的VDD电源电压范围:最大5,但在图 20它表示"可选功率TUSB320,VBUS小于5.5V ", VDD的绝对最大Raing = 6V。  

 TPD1S514-1具有VBUS_SYS RAMP = 23.5mS, Vovp = 5.99V max和Tovp = 100ns!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shmuel,您好!

    TUSB320可由VBUS<5.5V供电。 尽管VBUS电源必须低于此参数,以确保设备正常运行。 绝对最大额定值仅是时间条件下的值,而不是永久操作条件下的值。 如果设备提供的值接近6V,则无法保证性能,即使可能会损坏设备。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个选项是TUSB321A或TUSB322 ,它们设计为通过VBUS供电,因为 它们可支持高达5.5V的VDD。 TUSB320的额定电压仅为5V。

    此致,
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPD1S514-1在放电电路将电压降至5V以下之前,可保证受保护的部件在~100ns下的电压为5.99V。 你认为这就够了吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shmuel,

    正如Brian所说,TUSB320LAI的额定电压为5V。 尽管放电电路将电压低于5V,5.99V ~100ns的条件仍可能影响设备。 因此,TI不能保证在这种情况下的正常性能。 请查看其他选项。

    谢谢!

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Brian:

    感谢您的建议。 问题是:

    TUSB321A没有工业温度
    我们的应用是UFP,仅GPIO,因此我无法使用TUSB322I (仅具有器件–UFP/接收器(仅限I2C模式))

    这是一种遗憾,因为我们不需要启用,我们只需要GPIO,因此如果TUSB321A处于正确的温度范围内,它将是完美的 (为什么TI没有选择此选项-我遇到的大多数芯片都提供至少工业温度选项???)

    此致

    Shmuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Luis:

    我的系统中确实有+5到+3.3V的调节器,因此我可以使用此+3.3V为TUSB320LA的VDD供电。

    如果我这样做,这意味着我的VBUS_DET将与CC线路一起供电,然后再接通VDD电源。 此电源定序是否有任何问题?

    再次感谢您的帮助

    此致

    Shmuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shmuel,您好!

    由于此设备支持电池电量耗尽模式,因此顺序并不重要。 此限制是为了满足VDD的要求。

    此致,
    路易斯