This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4EUSB30:TPD4EUSB30是否可用于显示端口?

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4EUSB30, TPD4E05U06, TPD4E02B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/660323/tpd4eusb30-can-the-tpd4eusb30-be-used-for-display-port

部件号:TPD4EUSB30
主题中讨论的其他部件: TPD4E05U06TPD4E02B04

尊敬的团队:

请问您是否可以将TPD4EUSB30用作Display Port?

此致,

NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,NIR,

    是的,TPD4EUSB30可用于Display Port。 但是,我建议使用TPD4E02B04或TPD4E05U06,因为电容较低,这对信号完整性更好