This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:SN65DSI86电路和寄存器查看

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/657566/sn65dsi86-sn65dsi86-circuit-and-register-review

部件号:SN65DSI86

尊敬的TI团队。

我正在设计SN65DSI86。 我们希望查看电路和Register (寄存器)设置以确定问题。

-视频格式: RGB4:4:4

- APU/GPU最大DSI时钟频率为1GHz

-使用eDP面板

- 执行测试模式时SN65DSI86正常操作。

- 应用MIPI信号时不显示屏幕

寄存器转储

00 | 36 38 49 53 44 20 20 20 02 00 86 00 01 00 00
10 | 20 00 41 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 | 80 07 00 00 38 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00
30 | 05 80 00 00 50 00 17 00 30 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
40 | 01 00 00 00 80 00 20 08 57 04 70 00 1c 00 20 00
50 | 05 80 07 38 04 00 00 40 E4 0d 01 10 00 30 00
60 | a0 60 A4 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 | 00 00 00 00 00 01 02 01 80 81 00 00 00 00 00 00 00
80 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1f 7c f0 c1 07 1f 7c
90 | f0 C1 07 24 81 00 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00
A0 | 01 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 | 04 78 AC 08 6c 9c 0c 5c 5c 5c 0c 0c 0c 0c 0c 0c 0c
C0 | 3f 3f 0f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
d0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 | 00 80 00 01 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

我想查看寄存器设置和电路图。

谢谢。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Chun,

    我正在查看您的原理图和注册配置。

    同时,请提供以下详情。

    您是否能够启用内部颜色模式?

    您的面板是否支持ASSR? 您是否在面板中启用了ASSR? 附加的示例说明了如何启用此模式。

    e2e.ti.com/.../7853.DSI86_5F00_SW_5F00_EXAMPLES.pdf

    此致,

    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Joel。

    我们使用的面板是LG显示器的LP156WF6。
    资料报表没有提及ASSR。
    如果不支持ASSR,则无法使用SN65DSI86?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Chun,

    如果他们使用DisplayPort面板而不是eDP 面板,则必须禁用DSI86 ASSR功能。  DSI86默认启用ASSR。

    ========= 第7页=========
    <i2c_write radix="16" count="1" addr="0x2D">FF 07</i2c_write>
    />=== 仅从R控制到RW的ASR控制。 测试2引脚必须在EN引脚===的上升边高
    <i2c_write radix="16" count="1" addr="0x2D">1601</i2c_write>

    此致