This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:SSCG模式

Guru**** 2603275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/660398/ds90ub948-q1-sscg-mode

部件号:DS90UB948-Q1

您好,先生  

我可以知道DS90UB948支持SSCG模式,就像DS90UB926一样?

如果948没有SSCG模式,TI是否有任何LVDS解决方案具有SSCG模式功能?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    948没有SSCG功能。 通常只有具有LVCMOS ioutput接口的部件支持SSCG,因为单端信号会产生大量的辐射,而oLDI或LVDS接口使用差分信号,这可以消除感应磁场