This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1168:可用EVM

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65C1168, SN75LBC176, RS485-HF-DPLX-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/660044/sn65c1168-availabe-evm

部件号:SN65C1168
主题中讨论的其他部件: SN75LBC176

您好,

我们是否有用于SN65C1168的EVM? 我在这里看到了帖子: https://e2e.ti.com/support/interface/industrial_interface/f/142/t/47.8825万?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=SN65C1168</s>1168

所以,只是想让您提供更新,以防自那时以来发生了变化。

客户需要将SN65C1168的EVM用作连接外部外设的双RS-422接口。

 

如果我们没有确切的EVM,您可以推荐类似的EVM吗?

非常感谢,

传真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    传真,

    遗憾的是 ,到目前为止还没有适用于SN65C1168的EVM。 如果不能选择使用面包板,则可以使用两个单通道半双工RS485 EVM进行系统评估。 单通道RS485收发器  具有与 SN65.1168万非常相似的电气特性,如SN75LBC176。 如果您有任何其他问题,请告诉我。

    此致,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Hao,

    感谢您的回复。 您能否向我推荐一款有价值的单通道RS-485 EVM以推荐客户?

    非常感谢,

    传真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上,客户希望避免使用试验电路板。
    并且更喜欢使用2 EVM RS-422或4 EVM RS-485,并使用更快的IC (如SN65C1168)重新播放收发器。 您能向我推荐任何可用的RS422或RS485单通道EVM吗? 谢谢,传真
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    传真,

    您的客户可以将此半双工EVM板(www.ti.com/.../RS485-HF-DPLX-EVM )与 8引脚SOIC器件配合使用。 8引脚SOIC是RS485收发器最常用的封装。 如果您对主板有任何疑问,请告诉我。

    此致,