This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051HGV:TCAN10xx控制器局域网(CAN)评估模块对TCAN1051HGV有效?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1051HGV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/660326/tcan1051hgv-tcan10xx-controller-area-network-can-evaluation-module-valid-fo-tcan1051hgv

部件号:TCAN1051HGV

您好,

我的客户希望使用TCAN10xx控制器局域网(CAN)评估模块 :http://www.ti.com/tool/tcan1042devm#buy 来测试TCAN1051HGVDR。

是否可行? 因为在产品文件夹中我看到此EVM适用于 TCAN1042D,TCAN33x,SN65HVD23x,SN65HVD25x,SN65HVD10x0和SN65HVDA54x ,但没有人提到TCAN1051HGV...

非常感谢,

传真  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    传真,

    感谢您指出这一点,TCAN1051HGV确实可以与此EVM配合使用。 它与TCAN1042设备之间的唯一区别是引脚8的功能。 在这两种设备上,它都是逻辑电平输入,设备只是响应不同。 但是,硬件完全相同。

    如果您有任何其他疑问或问题,请告诉我。

    此致,