This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万J:关于指示灯行为问题

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/657632/dp83848j-about-led-behavior-issue

部件号:DP8.3848万J

您好,先生  

我们使用 DP8.3848万J进行开发,以下是示意图  

我们发现LED_Speed的行为不同。  

1.在系统通电而不连接电缆后, LED_Speed将亮起。

2.完成系统启动后, LED_Speed关闭。我们测量到该引脚 为High (3.3V)

根据规格的说明, LED_Speed关闭。 -> PHY的状态为 10Mb/s

问题1.我们测量 了RX_CLK和 TX_CLK,它们为 25MHz。 根据SPEC的定义,在25MHz的TX_CLK/RX_CLK中,它应该是100Mb/s。

问题2我们在上述步骤下面有一些主板,但  LED_Speed已打开。  我们测量到该引脚为 1.375V (低)  

下面是寄存器比较表。区别是寄存器 0x10

指示灯打开

LED_OFF

请提供建议

巴西

Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yimin:

    我查看了这两种情况的寄存器转储。 寄存器10,表示两个PHY都有100M全双工链路。

    要隔离任何组件级别问题,我建议尝试在两个主板之间交换IC并观察行为。 同时共享寄存器转储。

    此致,
    很棒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生

    感谢您的帮助。我们发现区别在于第 6位远程故障。

    您能否更详细地解释此功能?  它是否会导致LED行为差异?  

    感谢您的回复。

    巴西

    Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    远程故障指示链路伙伴在其Rx上观察到故障,该Rx默认为DUT的Tx。

    此致,
    很棒