This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:ENA_HS和CD线路的行为不明确

Guru**** 2605525 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB211, TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/657730/tusb211-unclear-behavior-of-ena_hs-and-cd-lines

部件号:TUSB211
主题中讨论的其他部件: TUSB212

您好,

我对ENA_HS和CD信号的解释有问题。

我的设备利用FT2232H USB高速芯片和单个TUSB211来补偿电缆损耗。

数据表显示,检测到USB连接时,TUSB211的CD信号应会很高。 在我的设备中,当设备连接并正常运行时,它会保持低电平。 当我通过拉RSTN LOW来重置芯片时,CD信号会变低,并在释放RSTN线路时返回HIGH。 但是,当我将设备连接到电源插槽(无USB数据传输)时,CD始终保持高电位... CD信号是否倒置? 对吗?

即使我将设备连接到动力站,ENA_HS信号也会被拉高! 当USB设备在高速下正常运行时,它也会保持高电压。

当我重置FT2232H芯片时,为了使其重新初始化USB连接,CD保持低电平,ENA_HS保持高电平。 数据表清楚地表明,当USB设备断开时,ENA_HS将被"取消确认"。

我尝试过各种均衡器设置,包括1.8k和9.1k电阻器。 CD和ENA_HS行为不受影响。

我没有测量USB信号眼图的设备,因此我无法确定TUSB211是否实际工作:(

设备TUSB211部件示意图:


和PCB布局图。 印刷电路板为4层,红色为顶部铜,黄色为正下方的接地平面。

如果能对芯片行为提供任何帮助/解释,我将不胜感激。

Maciej

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您对我们产品的关注。
    我已经指派了一名支持工程师,因此您应该很快就会得到响应。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这可能是TUBS211的错误,您可以尝试TUBS212吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    如果您说TUSB211中有错误,我们一定要尝试TUSB212。 完成后,我将在此处发布结果。

    此致,
    Maciej