This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5983万B:球距问题

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/659978/tps65983b-ball-pitch-issue

部件号:TPS6.5983万B

您好,

       我们的TPS6.5983万B球距是客户提供的非常小的反馈。 是否会导致任何SMT问题? 下面是英特尔Thunderbolt CRB布局,红色框显示 椭圆形球而不是圆形球垫。  我们是否有这种椭圆形球垫布局模式? 谢谢你。  

巴西

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Patrick:

    我有好消息,TPS6.5983万B数据表上提供了椭圆形球形底板图案。 请参阅数据表的12.1 2部分。 感谢您使用TI部件进行设计:-)

    如果这回答了您的问题,请选择  "这解决了我的问题"。