This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:参考原理图

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/660072/tusb211-reference-schematic

部件号:TUSB211

大家好,

我的客户正在使用TUSB211进行设计,并且有以下问题。 他们想知道为何要将D1P缩短至D2P,而D1M则缩短至D2M? 应用手册具有相同的设计指南,客户想知道背后的原因是什么。 感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Yen,

    设备通过注入电流来补偿信号,这会提高转换速率,从而改善HS眼。 由于USB2是半双工通道,设备必须能够补偿双向信号,信号短路可改善电流注入,并使其性能稳定透明,不受信号方向的影响。

    此致,
    迭戈。