This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S520:仅用于控制信号的HDMI端口保护和缓冲解决方案

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/659521/tpd12s520-hdmi-port-protection-and-buffering-solution-for-control-signals-only

部件号:TPD12S520

大家好,

 

我正在寻找仅用于控制信号的HDMI端口保护和缓冲解决方案。

 

我找到了TPS12S520,但它还包括HDMI数据和时钟ESD保护,因此它是一个很大的组件。

 

您是否只有控制信号(DDC,HPD和CEC)的解决方案?

我需要一个能够保证HDMI CTS兼容性的控制输出级。

到目前为止,我使用了一些离散解决方案(FET和二极管),但在某些兼容性参数方面仍然失败。  

谢谢!

Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shlomi,


    我不知道只有DDC,HPD和CEC系列的集成解决方案。 我可以提供的最佳解决方案是TPS12S520,正如您所说,它是一个很大的部分。