This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS3300:您能告诉我有关TVS3300的信息吗?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TVS3300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/659911/tvs3300-could-you-tell-me-about-tvs3300

部件号:TVS3300

你好,团队成员。

我现在正在促销TVS3300以满足新需求。

也建议使用TVS3300来更换齐纳二极管,但齐纳二极管相当于多少瓦特(额定功率)?

请教我。

此致,

Pokkun(三泉城)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TVS3300主要设计用于防止IEC 6.1万-4-5浪涌或闪电瞬变,但也可在某些应用中用作齐纳替代物。 我们建议将设备保持在500mW以下的直流耗散,以限制过热的可能性,但不同封装选项的性能有很大差异。 有关详细信息,请查看连接至环境热特性,并确保直流耗散不会使连接温度高于最大指定的连接温度。

    谢谢!
    Alec